我购买 了MSP430FR6047 水表的评估板。 我使用 Audiowell的传感器(与文档中使用的传感器相同)。
带传感器的管道位于测试台上,流速(水)固定在500L/h
我在USS上读出流速的平均值,然后我能够计算出新的"仪表常数"。
问题是 ,当我想用新值(1.99688059亿.70)更改默认值(1274.2万.00)时,我遇到以下错误“Non-advanced parameter error : Invalid Meter Constant”(非高级参数错误:无效的仪表常量)
我的USS版本: USS_02_40_00_00
在旧版本中,我们的想法是将我的仪表常量除以10,然后在HMI.c和 ussDCCommandHandlers.c中进行修改
但代码与最后一个版本不同,我该怎么办?
谢谢!