This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5.63万:某些设备未出现在Power Architect中的" Select Alternate Regulator"列表中。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573652/webench-tools-tps56300-some-devices-do-not-appear-in-the-select-alternate-regulator-list-in-power-architect

部件号:TPS5.63万
主题中讨论的其他部件:TPS6.214万ATPS56.32万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

一位客户正在尝试在Power Architect中模拟其电力树。 其所需的设备/架构如下图所示。

 

很遗憾,他们无法在Webench的"选择备用监管器"列表中找到某些设备。 我尝试重新创建他们的电源树,但找不到TPS6.214万A (用于1.15V和1.5V轨)和 TPS56.32万 (用于1.2V,1.05V和1V轨)。 我的问题是:

1)" Select Alternate Regulator"(选择备用稳压器)列表不完整是否有原因?

2)解决Power Architect中此故障的计划是什么?  

注:客户以前在其它项目上使用过其电源树中的设备。 他们希望重新使用它们来最大化卷。  

下面是我尝试自己模拟时得到的最好的

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢德拉赫,您好!

    您能否与我共享您的项目树:dien.mac@ti.com?

    我将查看树形结构,看看这些IC不会作为替代解决方案出现。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我能够根据他的规格创建项目。 看起来他尽量重复使用IC,以便于制造。 我们长期以来一直请求使用此功能。 我认为重新考虑这一问题是有益的。 下面是共享设计项目链接。 您可以从中选择项目:

    https://webench.ti.com/wb5/OpenPublicSharedProject.jsp?id=519E35E5A7A2F8D1&s=e。

    下面是编辑项目图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Dien的帮助!

    我很好奇,您是如何选择所需设备的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shedrach您好!

    请按照随附的快照中描述的步骤操作。

    请告知您的问题是否得到解决。

    此致,

    植物