This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0378万测试

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576340/tida-00378-testing

主题中讨论的其他部件:Tida-0.0378万

大家好,支持!

我们建议如何使用我们的TIDA-0.0378万测试2.5 - 10 PPM标识? 客户可以使用哪种工具来描述这种情况?

谢谢,此致,

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alberto,
    我找了一位工程师来寻求答案。
    谢谢!
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    当我浏览应用说明(TIDA-0.0378万)时,我想知道哪种气流能提供可靠的结果。 我计划在需要风扇将空气吸入传感器室的设备中使用这种粒子传感器。
    有人能帮你制定一些指南吗?

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean,您好!

     我正在对此进行一些其他研究,我想知道您是否详细阅读了提供的安装和测试指南: www.ti.com/lit/ug/tidub65c/tidub65c.pdf

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    设计指南描述了我们用于描述设计特征的设备。  为了进行快速实验室测试,我建议使用DUSTTRAK DRX喷雾器监视器8533。  这些设备可以租用(或购买),并且具有良好的准确性。  唯一的问题是它们测量粒子质量而不是粒子计数。  此外,您还需要一种机制来产生颗粒(灰尘,烟雾等)。

    对于完整的表征测试,您可能需要使用第三方实验室。  纽约地区的Intertek拥有一个空气净化实验室,可重新用于颗粒传感器测试。

    GUs  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    我们用于测试的气流记录在设计指南中。 这是由我们用来描述设计特征的设备的气流决定的。 遗憾的是,我们没有使用不同的气流进行测试,以了解对准确性的影响。

    Gus Martinez