请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0378万大家好,支持!
我们建议如何使用我们的TIDA-0.0378万测试2.5 - 10 PPM标识? 客户可以使用哪种工具来描述这种情况?
谢谢,此致,
Alberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,支持!
我们建议如何使用我们的TIDA-0.0378万测试2.5 - 10 PPM标识? 客户可以使用哪种工具来描述这种情况?
谢谢,此致,
Alberto
Sean,您好!
我正在对此进行一些其他研究,我想知道您是否详细阅读了提供的安装和测试指南: www.ti.com/lit/ug/tidub65c/tidub65c.pdf ?
~Leonard
您好,Alberto,
设计指南描述了我们用于描述设计特征的设备。 为了进行快速实验室测试,我建议使用DUSTTRAK DRX喷雾器监视器8533。 这些设备可以租用(或购买),并且具有良好的准确性。 唯一的问题是它们测量粒子质量而不是粒子计数。 此外,您还需要一种机制来产生颗粒(灰尘,烟雾等)。
对于完整的表征测试,您可能需要使用第三方实验室。 纽约地区的Intertek拥有一个空气净化实验室,可重新用于颗粒传感器测试。
GUs