This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:输出操作和最大电流

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577197/webench-tools-iout-operating-and-max-current

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我最近注意到,Power Architect现在有一个地方可以填补"Iout操作"。 因此,现在有两个地方需要填充电流,Iout操作和最大电流。

这是什么? 我们应该在此处填充什么值,即典型电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    "Iout Operating"的领域的确是相对较新的。 它是额定负载电流的可选输入项。 它与型号包括额定工作电流和最大负载电流的设备一起使用,用于选择电路组件。