This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5166EVM-C33A:WEBENCH的LM5166热仿真

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576168/webench-tools-lm5166evm-c33a-lm5166-thermal-simulation-at-webench

部件号:LM5166EVM-C33A
在“线程:LM5166”中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我的客户正在LM5166使用WEBENCH。
我们在热力仿真中遇到了一个问题。

请参阅附件中的“LM5166DRCT_22uH选项卡”和“LM5166DRCT_10uH选项卡”。
在第一个位置的WEBENCH设置为Vin:24V,Vout:3.3V和Iout:120mA。
然后,电感从默认值更改。
客户选择了10uH和22uH两种电感。

在使用热模拟时,客户遇到了问题。
模拟结果的操作点 相同。
但热力的画面却有不同。
请问您能告诉我为什么我们看到这个模拟结果吗?

e2e.ti.com/.../LM5166.xlsx


此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    感谢您共享数据。 我已经查看了用户的设计。  

    使用了自定义10uF电感器所产生的热图像的不同着色,因此在我审查设计时,仿真结果确实显示了一些差异。  

    但是,10uF电感器设计的捕获屏幕截图仍在仿真结果中显示22uF零件号。  问题可能是浏览器尚未刷新。 请您请求用户通过转到窗口左上角的我的设计/项目来重新加载设计。