This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS4.017万:在工作台中进行M1功率耗散计算

Guru**** 2767445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/579485/webench-tools-tps40170-m1-power-dissipation-calculation-in-webench

部件号:TPS4.017万
主题中讨论的其他部件: CSD1.8503万Q5A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

使用TPS4.017万的两种设计在Webench. 唯一的区别是M1。

(1)

设计:456.1043万/504 TPS4.017万RGYR
TPS4.017万RGYR 23.0V-25.0V至12.00V @ 10.0A

M1 FDD8647L 89°C 1.107W Fairchild


(2)

设计:456.1043万/504 TPS4.017万RGYR
TPS4.017万RGYR 23.0V-25.0V至12.00V @ 10.0A

M1 CSD1.8503万Q5A 105°C 1.204W Texas Instruments


设计1显示M1的温度较低,功耗较低。 但是,设计2的CSD1.8503万Q5A具有较小的RDSon和寄生电流帽,开关功率损耗要高得多。

谁知道在Webench中功率消耗是如何计算的?谁能告诉我是什么原因造成了这种情况,以及温差很大?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为在我深入了解数据表之后,这是有意义的。 FET之间的总栅电荷为~Ω 30 % 差。 这可能会导致更多的开关功率损失,甚至超过此数也会导致RDSon损失。 我想,封装尺寸会使温度变得更差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您已走上正轨。 FET还具有不同的Ciss,Coss,Cross,CGS,所有这些都还会影响开关损耗。 WEBENCH FET丢失计算中包含了许多参数,但Select Alternate表中仅提供了几个示例参数。