主题中讨论的其他部件:TINA-TI,THS3092
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
尝试使用LMH7322比较信号,但无法使其收敛。
我从TI网站下载了TINA-TI模型,并且它已被加密。 但是,有人告诉我,我应该可以在TINA-TI中使用加密模型,没有问题。 然而,正如我在标题中所说,我遇到了趋同问题。 我不相信我有任何错误连接,请建议!
谢谢!
泽维尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
尝试使用LMH7322比较信号,但无法使其收敛。
我从TI网站下载了TINA-TI模型,并且它已被加密。 但是,有人告诉我,我应该可以在TINA-TI中使用加密模型,没有问题。 然而,正如我在标题中所说,我遇到了趋同问题。 我不相信我有任何错误连接,请建议!
谢谢!
泽维尔
Xavier,
几次细微编辑,电路似乎现在收敛。
下载电路后的初始SIM出现错误。 您的原理图中的THS3092模型似乎已损坏。
用在线THS3092参考电路中的复制粘贴替换这些参考电路似乎可以解决这个问题。
更换THS3092型号后,出现收敛问题。
三个变化似乎有所帮助。 它们包含在随附的示意图中
如果您有任何疑问,请告诉我。
此致,
John
Xavier,
1.我建议将电阻器放在电流输出上,因为收敛误差与模型的输出级有关。 我认为这也表明,真正的器件将难以驱动像二极管这样的高度非线性负载。 对于高速放大器,其良好的设计实践是在输出引脚和 无功或非线性负载之间包含一些电阻。 这是因为高速电流具有高带宽(有时补偿更低 ),并且由于未隔离的棕褐色负载导致的相移而变得不稳定。 仿真器中的收敛错误有时可能暗示真实设备中可能存在的不稳定性。 我很肯定,情况就是这样。
2. CFAS与VFAs不同,CFB反馈电阻器也有助于提供补偿/稳定性。 这就是为什么CFB通常不用于电压随动器配置的原因。 如果您想保留电路的拓扑结构,最好考虑将该放大器切换为VFA。 另一个放大器可能可以保持CFB -在模拟过程中似乎没有任何问题。
3.需要从零初始值开始或计算瞬态sim的初始操作点取决于许多因素: 模型,电路,设备类型,sim分析参数等。 如果您在瞬态sim的开头遇到收敛错误,最好尝试更改该选择,看看它是否允许sim继续。 但是,务必在SIM期间检查行为和结果,以查看它们是否合理。
从实际电路的角度来看, 设备必须处于 可接受的操作点,电路才能工作。
希望这有所帮助。
此致,
John