This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5.432万:启动模拟的最小负载为150 mA

Guru**** 2568145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578450/webench-tools-tps54320-minimum-150-ma-load-for-startup-simulation

部件号:TPS5.432万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

使用TPS5.432万进行设计时,WEBENCH具有R_LOAD的最大值。 这仅允许负载为150 mA及以上的启动模拟(R_LOAD (max)随VOUT而变化)。

您能否验证启动所需的最小150 mA负载是模型/模拟限制,并且不反映TPS5.432万本身的限制?

数据表中的图37和39显示,如预期一样,开始无负载的控制良好,因此我假设这不是设备限制,但我想验证。

谢谢!

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔纳森

    TPS5.432万的器件和型号均可支持无负载启动。 但WEBENCH为ILOAD设置了最小150mA。
    您可以下载独立的pspice模型来测试此零件而不加载。

    此致,

    植物
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Flora,

    感谢您的快速确认,

    乔纳森