请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Tida-0.012万 您好,
我最近根据TIDA-0.012万原理图制作了一个PCB,我想知道是否需要一个外部散热器用于此充电控制器。 我会将一个100瓦18伏太阳能电池板连接到一个12伏蓄电池,该蓄电池将为负载提供5.5 安培电流。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我最近根据TIDA-0.012万原理图制作了一个PCB,我想知道是否需要一个外部散热器用于此充电控制器。 我会将一个100瓦18伏太阳能电池板连接到一个12伏蓄电池,该蓄电池将为负载提供5.5 安培电流。 谢谢。