This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.012万:我需要外部散热器吗?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578878/tida-00120-do-i-need-an-external-heat-sink

部件号:Tida-0.012万

您好,

我最近根据TIDA-0.012万原理图制作了一个PCB,我想知道是否需要一个外部散热器用于此充电控制器。 我会将一个100瓦18伏太阳能电池板连接到一个12伏蓄电池,该蓄电池将为负载提供5.5 安培电流。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

     如果您使用与TIDA设计相同的布局,并且在设计的限制范围内运行,则没有理由添加散热器。  您是要求将散热器添加到特定组件,还是为整个主板添加?  

    我已请TIDA-0.012万设计师对此发表评论,请在此处查看他的答复。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列昂纳德

    你是对的。 原始设计没有使用任何散热器。 但是,保持布局并使用2盎司非常重要。 用于电路板制造的铜。 该主板使用12V电池进行了高达20A的测试。

    Salil