This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for TI:VSIN正弦电压源错误

Guru**** 2537240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1095204/pspice-for-ti-vsin-sine-voltage-source-error

部件号:PSpice-for TI

我无法在PSPICE TI中运行窦性电压模拟(版本17.4 - 2022 S008 SPB 64位版本)

起点是设置为5V振幅和60Hz的正弦电压源 

模拟(时间范围(瞬态))的结果如下所示:

正弦曲线在此处应该是可见的。 我不知道还有其他地方可以看吗? 我需要帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Stephan,

    瞬态窗口太小。 请将瞬时时间更改为20毫秒。

    谢谢!
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊啊,我把 µs和ms弄混了。 抱歉的新手错误。