请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PSpice-for TI 我无法在PSPICE TI中运行窦性电压模拟(版本17.4 - 2022 S008 SPB 64位版本)
起点是设置为5V振幅和60Hz的正弦电压源

模拟(时间范围(瞬态))的结果如下所示:

正弦曲线在此处应该是可见的。 我不知道还有其他地方可以看吗? 我需要帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我无法在PSPICE TI中运行窦性电压模拟(版本17.4 - 2022 S008 SPB 64位版本)
起点是设置为5V振幅和60Hz的正弦电压源

模拟(时间范围(瞬态))的结果如下所示:

正弦曲线在此处应该是可见的。 我不知道还有其他地方可以看吗? 我需要帮助