This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-1.0015万:不能与LLC MOSFET IPA60R120P7XKSA1配合使用

Guru**** 2812045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1089842/tida-010015-not-working-with-llc-mosfets-ipa60r120p7xksa1

零件号:Tida-1.0015万
主题中讨论的其他部件: UCC25.6301万UCC25.6402万

您好,

我们使用 TIDA-1.0015万设计来设计500W电源。

我们使用LLC MOSFET Q2,Q3部件号:- IPB65R150CFDAMA1测试了高达480W的功率。

但如果我们尝试按照TIDA-1.0015万 LLC MOSFET Q2,Q3部件号:- IPA60R120P7XKSA1的建议进行测试。

我们所面对的问题如下:

UUT在随机输出电流下关闭,仅200mA至高达2A。 这会在2到5分钟后发生。

您能帮我们解决问题吗?

此致,

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

      我可以从问题中获得更多信息吗? 例如,FET上的故障症状是什么? 测试条件是什么?

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题如下:-

    1) 2至5分钟后,UUT关闭,电流低于2A。

    2) UUT关闭后,需要手动重新启动。 (自恢复不起作用)。

    3)经过一些电源开关试验后,LLC IC引脚编号12 RVCC引脚损坏。

    测试条件是-输入电压230V交流,正确工作条件下的输出电压24V直流,带电阻负载的输出电流设置。

    我们使用LLC MOSFET Q2,Q3部件号:- IPB65R150CFBATMA1测试了高达480W的功率。

    但如果我们尝试按照TIDA-1.0015万 LLC MOSFET Q2,Q3部件号:- IPA60R120P7XKSA1 UUT不工作,请尝试使用推荐的进行测试。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我们正在等待您的技术指导...

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    "UUT"是什么意思?

    您的电路在CFD MOS中运行良好,但在P7中运行不正常。 虽然我们的参考设计显示P7应该很好。  您确定P7 MOSFET良好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    UUT:-被测装置或板载装置或EUT (被测设备)。

    您确定P7 MOSFET良好吗?

    :-是的,P7 MOSFET良好,没有问题。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1,您使用的是哪个部件,UCC25.6301万?

    2,您能在一张图片中捕捉到I_LR,V_Vcc和V_Rvcc的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1,您使用的是哪个部件,UCC25.6301万?

    是的。 我们正在使用UCC25.6301万。

    2,您能在一张图片中捕捉到I_LR,V_Vcc和V_Rvcc的波形吗?

    -下方附有V_Vcc和V_Rvcc。 为了捕获I_LR,我们没有电流探测器。 是否有其他方式捕获I_LR?

    通道1黄色为VCC。 CH 2绿色为RVCC。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我们正在等待您的技术指导...

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    你连接的波形不错, 没有发现任何问题。 电流波形可由电流变压器进行测试,建议您 将 'sh' 波形与差分探头一起使用,以便更好地分析。

    我建议您先尝试UCC25.6401万。 如果问题仍然存在,请 使用UCC25.6401万标签重新提交您的问题,我们的产品线将在该主题上为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,德盛

    感谢您的建议。

    我开始使用UCC25.6402万A。 但LLC MOSFET使用 IPB65R150CFDATMA1。 并且只有LLC Stage测试了高达20A的电流。

    现在我可以使用 LLC MOSFET IPA60R120P7XKSA1吗?

    但UCC25.6402万A HO和LO脉冲约有34个存在。 还可以?? 根据数据表,需要16。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    您的切换频率似乎很高,是吗?

    您的LLC与CFD MOSFET配合良好,为什么不继续使用它呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的切换频率似乎很高,是吗?

    -切换频率为99Khz。 将脉冲从34减至16的解决方案是什么?  

    您的LLC与CFD MOSFET配合良好,为什么不继续使用它呢?  

    现在,我们将学习CFD。

    此致

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在寻找 IPB65R150CFBATMA1,但没有库存,不推荐用于提及的新设计。

    由于 不能使用推荐的MOSFET,并且没有相同的备选件,因此现在存在依赖性。

     主板不能与IPA60R120P7XKSA1配合使用的原因是什么??

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该是可行的。  您是否使用IPA60R120P7XKSA1检查UCC25.6402万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 IPA60R120P7XKSA1检查UCC25.6402万? :-我已使用  IPA60R120P7XKSA1检查了UCC25.6402万A。 但观察到相同的问题行为。 现在,我们的 设计 UCC25.6402万A已完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相比这两个MOSFET,我认为您可以尝试将100pF高电压电容与 IPA60R120P7XKSA1并联。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我会检查并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试增加Isens电阻值。 这可能会放大电流信号,以避免某些不当操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您提供信息。

    你能帮我处理输出反馈补偿吗? 根据建议的补偿值,如果突然应用100VAC至200VAC,则10Amp (半负载)板将进入自动切断模式。 可能是由于瞬时响应(不是确认)。

    是否有计算薪酬值的设计计算器??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    您的电路似乎可以与 IPA60R120P7XKSA1配合使用,可以 将您的最终解决方案置于此线程中。 这将有助于以下参考点。 谢谢!

    对于打嗝问题,我认为它应该由于某种原因触发OVP,我们需要查看偏置绕组的波形和输出电压。

    此外,我建议您启动一个包含详细信息的新E2E线程,因为 这是另一个新问题,因此后续操作会更容易。