主题中讨论的其他部件: UCC2.8951万, UCC2.895万
你(们)好
我们正在计划3相逆变器,其输入源为77V-130V直流电池
我们需要一个具有隔离输入和输出的DC-DC升压转换器,该转换器可保持750V/3KVA的恒定直流总线电压
想知道 我们是否应该使用TIDA-0.0951万作为升压转换器
谨致问候
Saravana
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们正在计划3相逆变器,其输入源为77V-130V直流电池
我们需要一个具有隔离输入和输出的DC-DC升压转换器,该转换器可保持750V/3KVA的恒定直流总线电压
想知道 我们是否应该使用TIDA-0.0951万作为升压转换器
谨致问候
Saravana
你好,德盛
Tida-0.0951万是一个隔离的双向转换器,仅为48V至400V转换器。 如果不进行修改,这种设计似乎不符合您的规格。
回应:是的,我们需要根据我们的要求修改设计。 需要您的支持
我有几个问题可以满足您的要求,
您是否需要从输入到输出的隔离?
回应:是的,我们需要输入输出隔离
而且,您是否需要双向电源转换? 动力流 是实时 双向的,还是需要在启动前进行配置?
回应:不,我们不需要双向转换器,我们需要具有隔离功能的升压转换器。 可从最低70V直流输入升至750V直流输出
你好,Caliber,
要将TIDA-0.0951万修改为您的规格,输入/输出电压和功率都会发生变化,这不是一项简单的工作。 您需要找到另一个更接近您需求的设计。
您需要重新设计变压器和电感器,并重新选择所有MOSFET和二极管,这是 一种全新的设计。
我建议您研究一下我们的UCC2.8951万 (UCC2.895万更新)中有关软切换全桥转换器的部分,并且在该部分的网页上有很多培训材料,包括模拟,计算和参考设计。
https://www.ti.com/product/UCC2.895万#design-tools-simulation
您好,Saravana:
升压和降压是非隔离拓扑,但您需要隔离。 因此,您的电压 转换应通过变压器转速比来完成。
我建议您选择主侧的全桥,因为您的功率级别高达3kW。 半桥或推挽式电流较大,这将增加初级绕组和电源开关的应力。
对于辅助端,电压高达750V,没有任何MOSFET或超快速二极管可以直接处理。 所以,我建议你选择SiC二极管,或者串行使用两个输出,也许电压倍增器也可以是一个选项。
考虑到如此之多的差异,我认为TIDA-0.0951万的设计无法帮助您。