This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0951万:REG:增加输出电压

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1100016/tida-00951-reg-scaling-up-the-output-voltage

部件号:Tida-0.0951万
主题中讨论的其他部件: UCC2.8951万UCC2.895万

你(们)好

我们正在计划3相逆变器,其输入源为77V-130V直流电池

我们需要一个具有隔离输入和输出的DC-DC升压转换器,该转换器可保持750V/3KVA的恒定直流总线电压

想知道 我们是否应该使用TIDA-0.0951万作为升压转换器

谨致问候

Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saravana:

    Tida-0.0951万是一个隔离的双向转换器,仅为48V至400V转换器。 如果不进行修改,这种设计似乎不符合您的规格。  

    我有几个问题可以满足您的要求,

    您是否需要从输入到输出的隔离?

    而且,您是否需要双向电源转换? 动力流 是实时 双向的,还是需要在启动前进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,德盛

    Tida-0.0951万是一个隔离的双向转换器,仅为48V至400V转换器。 如果不进行修改,这种设计似乎不符合您的规格。  

    回应:是的,我们需要根据我们的要求修改设计。 需要您的支持

    我有几个问题可以满足您的要求,

    您是否需要从输入到输出的隔离?

    回应:是的,我们需要输入输出隔离

    而且,您是否需要双向电源转换? 动力流 是实时 双向的,还是需要在启动前进行配置?

    回应:不,我们不需要双向转换器,我们需要具有隔离功能的升压转换器。 可从最低70V直流输入升至750V直流输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Caliber,

    要将TIDA-0.0951万修改为您的规格,输入/输出电压和功率都会发生变化,这不是一项简单的工作。 您需要找到另一个更接近您需求的设计。

    您需要重新设计变压器和电感器,并重新选择所有MOSFET和二极管,这是 一种全新的设计。

    我建议您研究一下我们的UCC2.8951万 (UCC2.895万更新)中有关软切换全桥转换器的部分,并且在该部分的网页上有很多培训材料,包括模拟,计算和参考设计。

    https://www.ti.com/product/UCC2.895万#design-tools-simulation

    https://www.ti.com/product/UCC2.8951万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,德盛

    您是否可以建议将70VDC输入提升为700VDC输出作为任何升压拓扑

    如果您能与我们分享每一个MOSFET的TIDA-0.0951万变压器,电感器,PWM以及用于热量管理的MOSFET损耗计算,这将对我们大有帮助  

    我们将尝试为我们的额定功率增加TIDA-0.0951万

    谨致问候

    Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saravana:

    升压和降压是非隔离拓扑,但您需要隔离。 因此,您的电压 转换应通过变压器转速比来完成。

    我建议您选择主侧的全桥,因为您的功率级别高达3kW。 半桥或推挽式电流较大,这将增加初级绕组和电源开关的应力。  

    对于辅助端,电压高达750V,没有任何MOSFET或超快速二极管可以直接处理。 所以,我建议你选择SiC二极管,或者串行使用两个输出,也许电压倍增器也可以是一个选项。

    考虑到如此之多的差异,我认为TIDA-0.0951万的设计无法帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,德盛

    感谢您的建议

    我们将尝试您建议的其他解决方案