请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PSpice-for TI 主题中讨论的其他部件:TLV9062
您好,
我想请您确认模型是否在您的一侧正常工作。
因为,当我尝试使用TLV9062S执行命令时,我看到了以下错误消息。
错误(ORPSIM):节点X_U1.XU2.N4处的连接少于2个。
但是,我确认在使用TLV9062时电路工作正常。
我理解这两种功能的区别只是使能功能的存在。
能否确认TLV9062S的SPICE模型是否有问题?
巴西,