This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI的PSpice-:TLV9062S的PSpice模型

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1100362/pspice-for-ti-pspice-model-for-tlv9062s

部件号:PSpice-for TI
主题中讨论的其他部件:TLV9062

您好,

我想请您确认模型是否在您的一侧正常工作。
因为,当我尝试使用TLV9062S执行命令时,我看到了以下错误消息。

错误(ORPSIM):节点X_U1.XU2.N4处的连接少于2个。

但是,我确认在使用TLV9062时电路工作正常。
我理解这两种功能的区别只是使能功能的存在。

能否确认TLV9062S的SPICE模型是否有问题?

巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Ryuuichi

    我们的关机模式目前正在修订中,以解决您遇到的问题。  

    如您所述,非关机设备型号上不存在此问题。  

    我们没有修复的预期完成日期,但这是我们团队当前的一项高优先级任务。  

    目前,我们建议客户使用该模型的非关机变体来模拟活动性能,并使用数据表规格来估计关机期间的行为。  

    如果您有任何疑问,请告诉我,

    最佳,

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob-san,

    已理解。
    我没有其他问题,因此我将等待您的更新。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解,

    如果您有任何其他问题,请打开新的主题。

    最佳,

    雅各布