This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01012:关于读取错误 sysbol "X"

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01012, CC2640, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1122488/tida-01012-about-the-read-error-sysbol-x

器件型号:TIDA-01012
Thread 中讨论的其他器件: CC2640BLE-STACK

尊敬的 TI 专家:

我正在学习 TIDA-01012、当我重建项目时、构建完成、没有错误。但工具文件夹有一个红色的"X"符号、图片如下:

可以帮帮我吗?

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在研究这个问题。 我们将在一天结束前返回给您。

    此致、
    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    能否 发送完整的控制台输出? 我想检查是否有任何警告。 此参考设计的设计人员不再在 TI 工作。 我正在尝试安装此设计所需的软件。

    此致、

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向支持 CC2640的同事进行了检查。 这是他说的。  我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、可以回复此主题。  

    如果 工程按 预期编译 、则我不会怀疑工程本身存在问题。  这种行为可能是由于未使用 TIDA-01012设计指南中突出显示的确切相关性导致的:

    TI 的 Code Composer Studio (CCS)软件(版本6.1.2)、TI-RTOS 2.13.0.06、ARM 编译器工具5.2.5和 BLE-STACK v2.1.1用于开发 TIDA-01012参考设计。

    此致、

    Shaury