请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01012 Thread 中讨论的其他器件: CC2640、 BLE-STACK
尊敬的 TI 专家:
我正在学习 TIDA-01012、当我重建项目时、构建完成、没有错误。但工具文件夹有一个红色的"X"符号、图片如下:

可以帮帮我吗?
祝你度过美好的一天!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我正在学习 TIDA-01012、当我重建项目时、构建完成、没有错误。但工具文件夹有一个红色的"X"符号、图片如下:

可以帮帮我吗?
祝你度过美好的一天!
您好!
我向支持 CC2640的同事进行了检查。 这是他说的。 我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、可以回复此主题。
如果 工程按 预期编译 、则我不会怀疑工程本身存在问题。 这种行为可能是由于未使用 TIDA-01012设计指南中突出显示的确切相关性导致的:
TI 的 Code Composer Studio (CCS)软件(版本6.1.2)、TI-RTOS 2.13.0.06、ARM 编译器工具5.2.5和 BLE-STACK v2.1.1用于开发 TIDA-01012参考设计。
此致、
Shaury