您好、德克萨斯州、
我要求设计两轮驱动头灯电子设计-双功能投影仪、
- LED 数量:4个用于近光灯的 LED;3个用于远光灯的 LED (1-1-1或1-2-1配置)
- 近光灯的总 LED 通量= 1400 lm (350 lm/LED)(仿真中考虑使用 Osram KN.CELNM2 LED)
- 远光灯的总 LED 通量= 900lm (300lm/LED)
- 在磅打开期间、不应操作 HN、也应操作 HB 操作 LB。
- 所选 LED 的最小电流为1000mA、300lm。
查询:1. 是否可以参考 TIDA-050002设计来开发 bifunion 投影仪、其中 HB 和 LB 可以一起工作、也可以单独工作。?
问题2:如果将来需要进行混合或模拟调光、我能否将此参考设计用于不带微控制器的独立直流/直流/线性 LED 驱动器?
问题3:此参考设计是否包含有关诊断的详细信息、例如开路或短路以及(n-1)方法。
请澄清同样的问题、如果 HB nad LB 有任何新的参考设计、请将其发送给我们。
谢谢、
Vishnu