This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050002远光灯和近光灯设计 Clarififif阳 极

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050002, TPS92692
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1124071/tida-050002-high-beam-and-low-beam-design-clarififcation

主题中讨论的其他器件:TIDA-050002TPS92692

您好、德克萨斯州、

我要求设计两轮驱动头灯电子设计-双功能投影仪、  

  • LED 数量:4个用于近光灯的 LED;3个用于远光灯的 LED (1-1-1或1-2-1配置)
  • 近光灯的总 LED 通量= 1400 lm (350 lm/LED)(仿真中考虑使用 Osram KN.CELNM2 LED)
  • 远光灯的总 LED 通量= 900lm (300lm/LED)
  • 在磅打开期间、不应操作 HN、也应操作 HB 操作 LB。
  • 所选 LED 的最小电流为1000mA、300lm。

查询:1. 是否可以参考 TIDA-050002设计来开发 bifunion 投影仪、其中 HB 和 LB 可以一起工作、也可以单独工作。?

问题2:如果将来需要进行混合或模拟调光、我能否将此参考设计用于不带微控制器的独立直流/直流/线性 LED 驱动器?

问题3:此参考设计是否包含有关诊断的详细信息、例如开路或短路以及(n-1)方法。

请澄清同样的问题、如果 HB nad LB 有任何新的参考设计、请将其发送给我们。

谢谢、

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishnu,

    该 参考设计是根据 TIDA 的规范完成的、因此如果您想按照自己的规范进行设计、那么启用 HB 和/或 LB 的开关必须以不同的方式完成、同时验证功率级并针对您的设计进行优化。

     TPS92692具有 IADJ 输入、这是一种模拟输入、用于控制输出电流、因此您无需使用微控制器即可实现这一目标。

    3. 您可以阅读 TPS92692的数据表,我们可以同时检测开路和短路。

    TIDA-050002是唯一同时使用一个控制器来实现 HB 和 LB 的参考设计。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    非常感谢您的快速响应。

    我将介绍 TIDA-050002和 TPS92692 DS 和 APN、敬请推荐两轮车中常用的 HB/LB 德州 LED 驱动器、

    此致、

    Vishnuvardhan A M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    非常感谢您的快速响应。

    我将介绍 TIDA-050002和 TPS92692 DS 和 APN、敬请推荐两轮车中常用的 HB/LB 德州 LED 驱动器、

    此致、

    Vishnuvardhan A M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    非常感谢您的快速响应。

    我将介绍 TIDA-050002和 TPS92692 DS 和 APN、敬请推荐两轮车中常用的 HB/LB 德州 LED 驱动器、

    此致、

    Vishnuvardhan A M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    非常感谢您的快速响应。

    我将介绍 TIDA-050002和 TPS92692 DS 和 APN、敬请推荐两轮车中常用的 HB/LB 德州 LED 驱动器、

    此致、

    Vishnuvardhan A M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnuvardhan、

    我们建议使用 TP92692。

    谢谢 Tuan