This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010025:使用此设计构建交流可变电源

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1122025/tida-010025-using-the-design-to-build-an-ac-variable-power-source

器件型号:TIDA-010025

尊敬的团队:

我正在构建一个可变输出交流电源以用于测试目的。 是否可以修改 TIDA-010025以用作可调输出交流电源?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、

    很高兴听到您的声音!  

    感谢您关注 TIDA-010025。 TIDA-010025是一款 PWM 开关式2级三相交流逆变器。  我们可以在开环 t 中运行它、通过使用适当的正弦 PWM 调制(例如0Hz 至50Hz)和幅度刻度(0至1)生成幅值和频率可变的三相交流输出电压、其中1表示
    提供0.5倍直流总线电压的峰值振幅。

    输出相位(至直流)电压是在 PWM 载波(例如10kHz)上开关的两级 DC+和直流 PWM 调制输出。 正弦相间电压  
    我们需要使用适当的 LC 滤波器等来移除 PWM 载波器。  

    您在寻找的是这种情况吗?  

    此致、
    Martin Staebler

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、

    在我们通过电子邮件直接与您的客户进行讨论后、我了解到上述解释对于您的客户来说足够清楚、可以了解 TIDA-010025在可变频率和幅度交流输出电压方面的用例。

    因此,我要结束本案。  

    此致 、Martin