This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我正在构建一个可变输出交流电源以用于测试目的。 是否可以修改 TIDA-010025以用作可调输出交流电源?
此致、
Caglar
您好、Caglar、
很高兴听到您的声音!
感谢您关注 TIDA-010025。 TIDA-010025是一款 PWM 开关式2级三相交流逆变器。 我们可以在开环 t 中运行它、通过使用适当的正弦 PWM 调制(例如0Hz 至50Hz)和幅度刻度(0至1)生成幅值和频率可变的三相交流输出电压、其中1表示
提供0.5倍直流总线电压的峰值振幅。
输出相位(至直流)电压是在 PWM 载波(例如10kHz)上开关的两级 DC+和直流 PWM 调制输出。 正弦相间电压
我们需要使用适当的 LC 滤波器等来移除 PWM 载波器。
您在寻找的是这种情况吗?
此致、
Martin Staebler