主题中讨论的其他器件:PCM1864
您好!
如何 同时对其中的9个 CMBS 进行采样?
我考虑过使用外部时钟 并将其分配给他们。 但是、我如何才能实现这一点呢? 为此、我需要什么? MCLK 和 PLL? 您能否提供这些方面的一些示例? 分配的导线长度是否必须完全相同才能实现这一点?
根据配置、我知道我必须使用 I2C 此行进行配置:
0x94 0x20 0x01 // MST_MODE:从器件;CLKDET_EN:启用
但是、我应该再做些改变吗?
如果你有任何其他解决方案来实现我的目标、我很高兴听到这个消息。
提前感谢