This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01454:制作多个 CMBS、同时精确取样

Guru**** 1125560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1119926/tida-01454-make-many-cmbs-sample-exactly-at-the-same-time

器件型号:TIDA-01454
主题中讨论的其他器件:PCM1864

您好!

如何 同时对其中的9个 CMBS 进行采样?

我考虑过使用外部时钟 并将其分配给他们。 但是、我如何才能实现这一点呢? 为此、我需要什么? MCLK 和 PLL? 您能否提供这些方面的一些示例?  分配的导线长度是否必须完全相同才能实现这一点?

根据配置、我知道我必须使用 I2C 此行进行配置:

0x94 0x20 0x01 // MST_MODE:从器件;CLKDET_EN:启用

但是、我应该再做些改变吗?

如果你有任何其他解决方案来实现我的目标、我很高兴听到这个消息。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikel、

    您需要将每个板设置为从模式、然后从单个源将 MCLK、LRCLK 和 BCLK 分配到每个部件。 由于所有连接、我建议使用小型端接电阻器来防止反射。 导线长度很重要、具体取决于照射行程需要达到的距离。 我建议他们尽量缩短。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答、您能否提供一个可在此处工作的时钟源示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikel、

    我不熟悉时钟生成产品、但您可以在此处找到它们: https://www.ti.com/clocks-timing/generators/products.html

    另一种更好的选择是使用1个 PCM864作为主器件、如用户指南中所示、同时将所有其他器件用作从器件、从而在所有从器件之间共享时钟线。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    为了将1 PCM1864用作所有这些器件的主器件、配置和线缆连接将如何? 假设需要使用2个 CMBS 来简化:

    CMB1作为主器件、CMB2作为从器件。 CMB1应该更改配置中的任何内容吗? 或者、作为主器件、它已经在 MCLK 引脚中输出时钟?

    在 CMB2中、我应该更改  0x94 0x20 0x01 // MST_MODE:SLAVE;CLKDET_EN:ENABLE  和其他任何内容?  

    导线连接应该是这样的吗?

    CMB1 CMB2.
    MCLK MCLK
    LRCLK LRCLK
    BCLK BCLK

     但是否需要 LRCLK 和 BCLK? 我的意思是、由于时钟源等于它们通常使用的时钟源、我们是否需要它们?

    谢谢、

    Mikel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikel、

    主 CMB1将配置为正常(1个 PCM1864用作主器件、另1个用作从器件)。 所有其他 PCM1864将设置为从器件。 由于所有其他部件都是从器件、因此它们需要连接到外部 MCLK 以及主 PCM1864生成的时钟。 这包括 BCLK 和 LRCLK。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据导线、CMBS 可能彼此之间最远5米、这是可行的吗? 时钟是否可以长时间移动并保持精确?

    谢谢、

    Mikel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikel、

    考虑到 I2S 时钟相对较慢、这一点应该很好、但您肯定需要终端电阻器来防止反射失真信号。

    此致、

    Jeff