Other Parts Discussed in Thread: ATL431, UCC28780
主题中讨论的其他器件: ATL431、 UCC28780
我完全复制 了 PMP21639参考设计、并且正在检查 Vo (未连接 USB-C 电缆)。 我也匹配了使用的每个组件。
问题是 Vo 在无负载的情况下始终为8VDC、并且出现在测试的每个电路板上。 如果我在 Vo 和 SGND 之间添加一个小电阻负载、那么 Vo 将降至预期的5VDC。 我尝试过的测试之一是、我用一个电位计替换了 R45、该电位计为 ATL431 REF 引脚馈电、并注意到在无负载的情况下、Vo 不会从电位计发生变化。 但是、在施加小负载的情况下、Vo 开始按预期工作、并随 电位器发生变化。 UCC28780RTER 中的待机模式似乎无法正常工作。
此外、是否可以购买一个工作 的 PMP21639、我可以将信号与之进行比较?