This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21639:8V 输出、除非增加了负载

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1115787/pmp21639-8v-output-unless-load-added

器件型号:PMP21639
主题中讨论的其他器件: ATL431UCC28780

我完全复制 了 PMP21639参考设计、并且正在检查 Vo (未连接 USB-C 电缆)。 我也匹配了使用的每个组件。

问题是 Vo 在无负载的情况下始终为8VDC、并且出现在测试的每个电路板上。 如果我在 Vo 和 SGND 之间添加一个小电阻负载、那么 Vo 将降至预期的5VDC。 我尝试过的测试之一是、我用一个电位计替换了 R45、该电位计为 ATL431 REF 引脚馈电、并注意到在无负载的情况下、Vo 不会从电位计发生变化。 但是、在施加小负载的情况下、Vo 开始按预期工作、并随 电位器发生变化。   UCC28780RTER 中的待机模式似乎无法正常工作。  

此外、是否可以购买一个工作 的 PMP21639、我可以将信号与之进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    测试报告显示它能够在空载时加电、因此这很有趣。 您是否仍可以转发原理图、BOM 和布局文件? 您能否仔细检查 PCB 上的连接以及组件值/放置。 原理图可能是正确的、但可能在装配体中存在错误的地方?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包含的文件。

    正确、必须在无负载的情况下测量5V 电压。 这是受测的电源和接口部分。 您需要注意 的是、  对于此5V 测试、CTL1、CTL2和 CTL3悬空、这是按照 TPS25740BRGER 数据表中的表4进行的(请参阅随附 的表格图片)。 因此   、该测试不需要 CTL1、CTL2和 CTL3。

    请注意、我通过叠加顶部、底部的图像将参考设计中的 Gerber 与我的工作进行了比较、所有这些图像都显示了相同的元件焊盘 位置和相同的导线连接。

    组件 值更难在电路内检查、并且某些 IC 的产品 说明书中没有定义标记。 电路板是由我们的 CM 组装的、也是通过购买器件来组装的。 我已经查看过许多 IC 和组件、到目前为止看起来还可以。

    我认为可以帮助我找出什么情况会阻止 UCC28780RTER 芯片注意其 FB 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的测试显示的内容。

    我注意到 U4正在测量低电流负载消耗、当负载电流增加到超过特定阈值(我认为大于50mA)时、它会禁用 Q101、进而从为 UCC28780RTER CS 引脚馈送电流的电路中移除分压器 R18。

    因此、Q101  和 R18分压器电路在未施加负载时处于激活  状态、从而导致 UCC28780RTER CS 引脚的电流检测下降相当大的值。 我还注意到、除了 我使用的 PMP21639之外、任何其他参考设计中都不使用或提到该分压器电路。  

    我移除 了 R18以禁用分压 器电路 、现在一切都按预期工作。 我在这里缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eurgene、感谢您在电路板上确认这种行为。 我的第一个怀疑是 UCC28780具有可实现轻负载效率和空载性能的特性。 突发模式等特性直接影响 RUN 引脚、该引脚与 CS 上的 R18下拉电阻直接相关。 我相信您的测量结果已经证实了这一点、因为 R18被移除后、行为便会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,并非所有董事会都与 R18变革合作。 最终修复是将 R21 (RFB)从20K 降低到10K、现在一切都按广告的方式工作。