This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-080008:RAPCUR OSRAM

Guru**** 2767805 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, TIDA-080008, DLP9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1114092/tida-080008-rapcur-osram

器件型号:TIDA-080008
主题中讨论的其他部件:DLPC900DLP9000

你(们)好

这是 本主题的延续

客户计划使用 TIDA-080008 更换 RAPCUR ERA LED 投影仪、以便使用新一代 LED。 投影仪使用 DLP9000芯片组和 DLPC900控制单元来控制 LED -根据参考评估模块的用户指南、在这种情况下、使用3.3V 使能信号和 PMW 信号来控制 RAPCUR LED 驱动器板。 客户希望确保 DLPC900的信号确实能够控制 TIDA-080008。 您能帮助确认这一点吗?

我知道 RAPCUR 模块是 OSRAM 产品、而不是 TI、但由于它多年来常用于 DLP LED 投影仪、我希望该团队在这方面有一定的经验、并了解其上 LED 驱动器控制连接器的引脚排列。

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我们很高兴听到设计正在进行中、并且正在为该项目考虑 TI 的产品。

    LED 驱动器设计最初用于消费类投影仪等显示应用。 DLP9000 + 2个 DLPC900A 专为机器视觉和3D 打印等工业应用而设计、但肯定能支持人眼显示应用。 目前、我们尚未考虑将这两种设计结合起来。

    我们的用户指南和设计文件旨在展示设计的所有功能。 如果您的目标应用存在差距、则需要更多时间进行审查。 如果您觉得电话会议可能更容易完成设计选项、我们可以帮助您进行安排。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的帮助。  

    据他说、DLP9000芯  片组用于投影设计/Barco F35系列投影仪、特别希望升级 FS35投影仪。

    顺便说一下、 我邀请客户加入该主题。

    Regars、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、正如 Marvin 所说、DLP9000芯片组用于项目设计(现在由 Barco 拥有) F35系列投影仪。 我正在尝试将 LED 驱动器板从专为30A 并行 LED 驱动设计的 RAPCUR (在2-6V 范围内具有低开路电压)升级到 TIDA-080008、该驱动器板将支持更新的串行 OSRAM LED (例如: Osram LE P3AQ ams-osram.com/.../osram-osram-ostar-projection-power-le-cg-p3aq)在 17-21V 左右的电压下具有6-12A 电流。

    我特别想在 FS35投影仪中安装 TIDA-080008。

    www.barco.com/.../fs35-ir-series

    根据您的技术文档、我相信双芯片 DLPC900可为投影仪中的 RAPCUR 板提供3.3V 使能和 PMW 信号-至少根据您的参考设计文档-第20页:

    www.ti.com/.../dlpu028d.pdf

    我认为这些 PMW 和使能信号也可以在 TIDA-080008上使用、这完全符合我的理解、但我想尝试并确认。

    同时、我真的希望 TI 的某个人能够了解有关 RAPCUR 驱动程序的一些技术细节(因为它在 Projectdesign,Barco,Sim2, optoma 等多个产品线中与您的 DLP 芯片组结合使用了多年)。 因为我完全找不到任何内容。 具体而言、如果有人知道连接器的引脚排列、从而从 DLPC9000芯片组向其中继使能和 PMW 信号... 我可以尝试在其他情况下进行计算。

    所述连接器位于最左侧: ae01.alicdn.com/.../1-psc-NEW-RAPCUR-F9030A-LED-Driver-board-for-Vivitek-H6080HD-H9080FD.jpg_Q90.jpg_.webp)

    非常感谢大家、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    《双 DLPC900 EVM 指南》[DLPU102A]确认了第14页上的 LED 使能和 PWM 信号实际上是3.3V。

    但是、我无法验证 RAPCUR 驱动程序的整体协议是否与 TIDA-080008相同。

    您是否将装置分开?  如果是、您能否用图片确认它确实是 DLPC900、而不是442x ASIC?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不能提供有关 Barco 的设计或内部产品详细信息;这不是 TI 要共享的信息。

    我可以说、Barco FS35确实使用了0.9" WQXGA DMD (公开 信息)。  我很确定它 不使用 DLP9000/x 所需的 DLPC900/910控制器;它应该具有早于 DLC900的显示控制器。   

    有关 OSRAM RAPCUR LED 驱动程序的说明。  RAPCUR 驱动器由 SPI 控制。   TIDA-080008是一种由 PWM 控制的驱动器设计、在使用 SPI 控制的驱动器的现有系统中不兼容。

    请记住 、这些类型的投影仪通常具有 与 LED 和 LED 驱动器性能(亮度、启用/禁用延迟、上升/下降时间等)高度特定的 DMD 控制序列。  可以使用兼容的驱动程序(具有相同的接口类型)替换 LED 驱动 器并具有投影仪功能。  但是、除非更换的驱动器和 LED 具有相同的性能、否则可能会导致显示的图像出现伪影。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您提供的这些信息-我曾预料到、由于 TI 文档将 DLPC900列为 FS35将使用的 DLP9000 WQXGA 芯片组的配对控制器。 鉴于 DLPC900使用 PWM、我曾预计 RAPCUR 也会使用 PWM -但是、由于不使用 PWM、这将不是可行的替代方案。 此外、非常感谢您提供有关 DMD 控制序列的信息以及它们是如何针对特定应用进行定制的。 我本来希望有更多的误差、但它听起来很薄。 非常感谢大家的全面回应。