请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:Tina-TI 你(们)好
让我就这张图片向您提出一个问题。
只需知道这里的 T4使用10ms、即 T4上的所有波形都不会除以 T4
但他们使用的是 TD。 因此、T4区域将有一个很大的波形。
那么、我们想知道的是、您可能知道如何在信号编辑器上为分段线性编码、而无需手动键入?
这是 ISO 7637脉冲3a 测试条件、我们希望通过 TINA-TI 对此进行仿真。
因此、我们只想知道如何通过 TINA-TI 生成 ISO 7637脉冲3a 的波形的电源。
您能给我一些有关这方面的指导吗? Thx