This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:如何使 TINA-TI 的 ISO 7637脉冲3a 波形的电源?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1127552/tina-ti-how-to-make-a-power-source-of-the-waveform-of-iso-7637-pulse-3a-by-tina-ti

器件型号:Tina-TI

你(们)好

让我就这张图片向您提出一个问题。  
只需知道这里的 T4使用10ms、即 T4上的所有波形都不会除以 T4  
但他们使用的是 TD。 因此、T4区域将有一个很大的波形。  
那么、我们想知道的是、您可能知道如何在信号编辑器上为分段线性编码、而无需手动键入?  
这是 ISO 7637脉冲3a 测试条件、我们希望通过 TINA-TI 对此进行仿真。
因此、我们只想知道如何通过 TINA-TI 生成 ISO 7637脉冲3a 的波形的电源。
您能给我一些有关这方面的指导吗? Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、  

     TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此问题通过使用 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。  请在问题解决后通过回复通知。    

    此致、  

    ~Leonard