This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:需要有关 PMSM 到 TIDA-01606应用的建议

Guru**** 1930900 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1129390/tida-01606-need-advice-for-pmsm-to-tida-01606-application

器件型号:TIDA-01606

您好!

我想使用 TIDA-01606的理念设计一款新型发电机、如风力涡轮机。 我有500rpm 3kW 三相 PMSM。 我希望 PMSM 输出整流为直流信号、该直流信号将成为 TIDA-01606的输入信号。

您能否为我提供整流器参考设计、以便将变频信号转换为直流信号?  

此致、

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onur:

    从电机到直流链路:

    通常、TIDA 01606也可用作发电机/电机的整流器。 您将需要应用 FOC 并控制 ID 和 IQ。 软件中实现的电流控制环路能够控制 ID 和 IQ 组件、但您需要读取编码器/旋转变压器(连接到电机)才能获得正确的角度。  通过应用 DQ 控制、您将能够控制扭矩、从而控制直流链路中的功率流动。

    其他注意事项:请注意、TIDA 01606的滤波级专为50Hz 应用而设计、您还需要在硬件中应用一些修改(滤波)。

    从直流链路到电网:

    同时、我建议您将 TIDA 01606作为直流链路电压控制器连接到电网。

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    使用 TIDA 01606作为一种推测会使系统非常昂贵(单个环状环的成本约为100美元)。 为什么不能像下图那样使用二极管整流器?  

    此致、

    Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    我认为、如果您不向发电机放置有源转换器、您可能会遇到以下问题:

    • 当旋转速度非常低时、不能将发电机的功率推送到直流链路、发电机的反电动势将不会高于直流总线
    • 对发生器的扭矩施加了大量的咳嗽扭矩、您的电流不再是正弦电流。

    一般而言、我认为在发生器侧、您不需要电感器/电容器。 电机将已经作为适合您开关应用的自由电感器运行。

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您抽出宝贵的时间参加 Riccardo。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。