大家好、
客户计划开发双向 PSU、他们对 TIDM-02002参考设计感兴趣。
他们对 TIDM-02002参考设计有一些疑问:
1) 1) CLLLC 的电压增益是否相对较宽? 范围是多少?
2) 2) TIDM-02002使用 SiC MOSFET,有什么好处,效率更高?
如果客户想使用 Cool MOS、而不是 SiC MOS、可以吗?
3) 3)对于 SiC MOSFET、是否需要使用负电压进行关断?
4) 4)需要使用哪个级别的 MCU?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户计划开发双向 PSU、他们对 TIDM-02002参考设计感兴趣。
他们对 TIDM-02002参考设计有一些疑问:
1) 1) CLLLC 的电压增益是否相对较宽? 范围是多少?
2) 2) TIDM-02002使用 SiC MOSFET,有什么好处,效率更高?
如果客户想使用 Cool MOS、而不是 SiC MOS、可以吗?
3) 3)对于 SiC MOSFET、是否需要使用负电压进行关断?
4) 4)需要使用哪个级别的 MCU?
谢谢
我建议阅读这篇文章: https://www.edn.com/power-tips-102-clllc-vs-dab-for-ev-onboard-chargers/
请注意、您的电压和功率水平可能会影响其中的许多答案、但在今天结束时、这些是设计决策、并且会因您的目标而异。
CLLLC 提供更宽的工作频率。
必须选择一个 FET、我认为应该可以在互联网上随时获取有关 SiC 与 GaN 或其他类型 FET 优势的信息。
根据您的功率级别和效率目标、我知道 CoolMOS 器件没有问题、这只是另一个竞争器件。
系统要求决定了推荐的 MCU。 对于双向 PFC+DCDC 级 F28004x、F2838x 很有意义、但是根据您的安全目标和系统分解、使用 F28003x 或 F28002x 可能是合理的。
此致、
Cody