Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, SM72442
主题中讨论的其他器件: SM72442
我们目前正在寻找一种 MPPT 解决 方案、通过两个并联太阳能电池板提供高达48V 的电压、直接为电阻负载(2.7Ohm、48V 时的最大功率额定值为1000W)供电。 此设置中不应涉及电池所有电源都应直接为负载供电。
在评估 SM72442中的解决方案时、我们还将了解参考设计 TIDA-010042。
在对各个解决方案投入大量时间之前、我们想知道该参考设计是否也适用于绕过整个电池充电逻辑的直接连接负载、 直接将功率输出到负载、当然需要考虑软件的采用 (例如 ,修改 甚至绕过 Load_Management()函数。
如果能提供任何意见,将不胜感激。