This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:使用直接电阻负载连接且无电池的参考设计

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1059428/tida-010042-using-reference-design-with-direct-resistive-load-connected-and-no-battery

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: SM72442

我们目前正在寻找一种 MPPT 解决  方案、通过两个并联太阳能电池板提供高达48V 的电压、直接为电阻负载(2.7Ohm、48V 时的最大功率额定值为1000W)供电。 此设置中不应涉及电池所有电源都应直接为负载供电。

在评估 SM72442中的解决方案时、我们还将了解参考设计 TIDA-010042。

在对各个解决方案投入大量时间之前、我们想知道该参考设计是否也适用于绕过整个电池充电逻辑的直接连接负载、 直接将功率输出到负载、当然需要考虑软件的采用 (例如 ,修改 甚至绕过 Load_Management()函数。

如果能提供任何意见,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    原则上、通过直接连接到电阻负载旁路电池不会引起太大的问题。  对于48V 面板、2.7 Ω 负载、您可以获得的最大功率为853W。考虑到 MPPT 调节的一些裕度、最大输出功率将低于853W。请注意、转换器设计为具有恒定电流输出。 在2.7欧姆负载下、对于48V 最大输入电压、该转换器无法在最大20A 的电流下工作。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 、是的、我知道电阻会将电流限制在给定的电压(如果电池板能提供足够的功率)、这对我们来说是可以的。 我的问题更多是电路作为电池充电器的一般用途,而且没有电池:-)
    您是否会知道其他参考设计可以更好地解决我们的用例、而无需进一步修改?
    最后越简单越好、因为我们讨论 的是最终产品的潜在生产量、500k-1M。 因此、每一个百分点都很重要。 我们仍在考虑如何解决这一问题的不同选择,并在能源效率和成本之间找到良好的折衷办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 不、我们没有其他更好的选择。 TIDA-010042是迄今为止我们拥有的 MPPT 的最大功率。