This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:我没有获得以下器件的供应商

Guru**** 2928630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1064008/pmp40766-i-am-not-getting-supplier-of-following-parts

器件型号:PMP40766

尊敬的团队:

请向我提供以下部件的技术规格。 我们在印度没有获得这些器件。 请向我们提供以下部件的技术规格。  

YXBCM020013007C Yaxin 电子产品 8.3mH @ 10kHz 2线路共模扼流圈通孔 DCR
12m Ω
PTH_CHONG_12MM5
_25MM0
YXS70360T Yaxin 电子产品 变压器、340 μ H、TH -电感器   PQ3230
YXS50666T Yaxin 电子产品 变压器、58uH、TH -电感器   PQ2020
YXS61212T Yaxin 电子产品 变压器、200 μ H、PQ3230 PQ3230
YXS61211T Yaxin 电子产品 变压器、1.8mH、TH EE13
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器    件由一家名为 Yaxin 的供应商设计、您可以访问他们的网站 en.yx-magnetics.net/以联系我们或联系 yaxin.luo@yx-magnetics.net 以获取样片。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已向他们发送邮件。

    您可以在平均时间内分享这些组件的技术规格。 我想搜索它的替代供应商。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请他们也询问文件。 他们拥有设计零件的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您请向我们发送这些器件的技术规格、以便我可以检查替代器件供应商。 当前供应商 Yaxin 无法交付这些器件。 这些器件的详细技术规格将帮助我加快我的开发计划。  

    L2 1   YXBCM020013007C Yaxin 电子产品 8.3mH @ 10kHz 2线路共模扼流圈通孔 DCR
    12m Ω
    PTH_CHONG_12MM5
    _25MM0
    L4 1 340 μ H YXS70360T Yaxin 电子产品 变压器、340 μ H、TH -电感器   PQ3230
    L5 1 58 μ H YXS50666T Yaxin 电子产品 变压器、58uH、TH -电感器   PQ2020
    T1 1 200 μ H YXS61212T Yaxin 电子产品 变压器、200 μ H、PQ3230 PQ3230
    T2 1 1800 μ H YXS61211T Yaxin 电子产品 变压器、1.8mH、TH EE13
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemang、

    我问亚信,他们的答复是他们承诺向你提供样品,但由于中国假日,发货日期将在2月下旬。 正如我说过的、他们设计了零件、因此他们拥有这些零件的详细信息。 如果您的当地供应商具有设计能力、您可以传递磁性元件的价值和封装、以便他们自己设计器件。 电感包含在 BOM 中。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San Chen:

    因为我不能等到2月底、所以我与当地的供应商进行了联系、他们可以制造这些变压器和电感器。 为此、我需要以下信息。 您能否提供此信息?  

    1. 请指定 L2 8.3 mH CMC 的当前额定值。
    2. 请指定 L4 340 μ H 电感器的额定电流
    3. 请指定 L5 58 μ H 电感器的额定电流、我们可以为您提供 PQ2620支持
    4. 请分享 T1、PQ3230的绕组详细信息
    5. 请分享 T2、PQ3230的绕组详细信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemang、

    1.  L2 8.3 mH CMC、您可以使用输入功率除以最小输入电压、然后获取额定电流、

    L4、IPEAK 大约为10A、RMS 大约为6A

    3、IPEAK 为4.9A、RMS 为3.4A、PQ2020封装。

    4.T1、NP:Ns=3.3、初级 IPEAK 2.5A、RMS 3.3A、次级 RMS 电流6A。

    5、T2、IPEAK = 0.33A、RMS 0.1A、NP:NS:Na = 7.13:1:1.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San:

    感谢您提供信息。  

    对于 T1和 T2:您能否共享绕组匝数线规和一次侧接线电感?  

    此外、在使用所有组件组装 PCB 后、我们是否必须对任何控制器进行编程? 如果是、您能否分享有关这些编程工具以及逻辑的更多详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemang、

    T1和 T2的初级电感显示在原理图和 BOM 以及 您的列表中。 我无法告诉您的实际匝数、您可以要求供应商根据峰值电流和电感为您进行计算。

    这是一种模拟解决方案、无需对控制器进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San:

    我们正尝试从当地供应商那里制造这些器件、因为中国供应商的交货时间是2月底。 要制造这些变压器、您能否支持以下技术参数。 (针对 T1和 T2)

    输入电压、

    输出电压和电流

    开关频率

    拓扑、即推挽式、全桥、半桥、反激式。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemang、

    请参阅此参考设计 www.ti.com/.../PMP40766原理图中的输入电压、输出电压和电流、拓扑。

    T1的开关频率为77~132kHz、T2 IIS 低于80kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 后续组件的交货周期非常长。 请您咨询您当地的经销商、他们可以尽快交付这些零件。

    U1 1 UCC28180DR 应用工程师 8引脚连续导通模式(CCM) PFC 控制器、
    D0008A (SOIC-8)
    D0008A
    U2 1 UCC256403DDBR 应用工程师 具有超低功耗和的开关控制器 LLC 谐振控制器
    超静音待机运行14-SOIC -40至125
    SOIC14
    U5. 1 TL431LIAIDBZR 应用工程师 具有经优化的基准电流的可编程并联稳压器、
    DBZ0003A (SOT-23-3)
    DBZ0003A
    U6. 1 LMV393IDR 应用工程师 通用低电压比较器、D0008A (SOIC-
    8)
    D0008A
    U7. 1 TL103WAIDR 应用工程师 具有内部基准电压、3V 至32V、-40至105的双路运算放大器
    DegC、8引脚 SOIC (D8)、绿色环保(RoHS、无锑/溴)
    D0008A
    U8. 1 INA180A2IDBVR 应用工程师 低侧和高侧测量、多通道、电压输出、电流
    感应放大器、DBV0005A (SOT-5)
    DBV0005A
    U9. 1 UCC28910DR 应用工程师 具有恒定电压、恒定电流和的700V 反激式开关
    初级侧控制、D0007A (SOIC-7)
    D0007A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemang、

    我建议您在 TI.com 上购买、尽管他们目前可能需要很长的交货周期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的建议。