This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:输出电压固定为300VDC

Guru**** 2383900 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1063274/pmp22650-output-voltage-to-fixed-as-300vdc

器件型号:PMP22650

您好!

我要求交流/直流电源的输出规格为300VDC/5kW。对于此规格、我可以找到相关的参考设计 PMP22650 。但此设计的输出电压为350Vdc。 我的要求是300VDC。

是否可以将输出电压修改为300VDC。要完成的附加设计更改是什么? 您能否检查可能性并引导我。

Rgds

Mahadevan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahadevan、

    此设计可在300V 输出下运行。 您只需在微控制器代码中调整目标输出电压即可。