Other Parts Discussed in Thread: PMP22650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP22650 您好!
我要求交流/直流电源的输出规格为300VDC/5kW。对于此规格、我可以找到相关的参考设计 PMP22650 。但此设计的输出电压为350Vdc。 我的要求是300VDC。
是否可以将输出电压修改为300VDC。要完成的附加设计更改是什么? 您能否检查可能性并引导我。
Rgds
Mahadevan V