This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00917:在每个 IGBT 的栅极和发射极之间添加0.22uF

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1062746/tida-00917-add-0-22uf-between-gate-and-emitter-of-each-igbt

器件型号:TIDA-00917

您好、TI 支持

您能否解释一下在每个 IGBT 的栅极和发射极之间添加一个0.22uF 电容器的好处?

如下所示。

这将增加驱动功率损耗、并减缓导通和关断转换。  

请给我一些关于这方面的见解。

非常感谢。

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YZ、

    在 IGBT 模块的数据表中、我们可以找到 IGBT 的典型输入电容 为28nF。 通常、对于电源开关 IGBT、该值会根据结温、集电极电流等工作条件而变化、然后从我们的设置中生成实际的工作点。 当我们将220nF 电容器与其并联时、该变化可能比220nF 小得多、并使工作点在计算出的设定点更稳定。

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!