This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01423:车辆控制单元应用

Guru**** 2522350 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01423, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1051789/tida-01423-vehicle-control-unit-application

器件型号:TIDA-01423
主题中讨论的其他器件: TPS62136

大家好、

你好。

 TIDA-01423是否可用于 车辆控制单元应用? 此外、我们的客户还有以下查询。  

1) 1)此产品是否符合用于总线的要求?
2) 2)本产品上有多少 CAN 线路接口?
3) 3)本产品的安全等级(ASIL、ISO 26262等)是多少?
4) 4)该产品是专门为 ICE 混合动力汽车开发的、还是也可用于燃料电池车辆和 EV´s?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    TIDA-01423是一款采用 TPS62136的反相降压/升压参考设计。 没有提到 CAN 线路接口、总线或汽车等 有关  更多详细信息、请访问 www.ti.com/.../tiducy3.pdf。 您的设计要求是什么-输入电压范围、输出电压、输出电流、Ta? 该器件是否必须通过汽车认证? 请告知我们应用的详细信息、以便我们推荐合适的器件。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    我将关闭 E2E 案例、如果您有进一步的问题、您可以重新打开此案例。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    很抱歉回复较晚、但您可以关闭此案例。

    谢谢、

    艺术