Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01423, TPS62136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01423 主题中讨论的其他器件: TPS62136
大家好、
你好。
TIDA-01423是否可用于 车辆控制单元应用? 此外、我们的客户还有以下查询。
1) 1)此产品是否符合用于总线的要求?
2) 2)本产品上有多少 CAN 线路接口?
3) 3)本产品的安全等级(ASIL、ISO 26262等)是多少?
4) 4)该产品是专门为 ICE 混合动力汽车开发的、还是也可用于燃料电池车辆和 EV´s?
谢谢、此致、
艺术