This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1049954/tida-010054-tida-010054

器件型号:TIDA-010054

您好!

我想知道为什么在转换器电路中使用直流块电容器。 我还想知道如何调整这些电容器的值。

谢谢、此致、

乌帕萨纳萨马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要使用直流块电容器来避免变压器出现的不平衡磁通密度、这将导致变压器磁饱和。 如果初级侧和次级侧保持50%的占空比、并且仅在初级侧和次级侧应用单相位移 、从而保持伏秒平衡、则转换器可以在没有直流块电容的情况下工作。 在多相移(占空比变化)的情况下、需要使用直流块电容来实现平衡的磁通密度。 否则、需要通过测量回路电流来实现磁通平衡控制环路。 直流块电容器的值是根据最大功率输出选择的、以减小电容器上的电流应力(这就是您看到多个电容器并联的原因)和开关频率。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 但是、对于1kW、100kHz 开关频率应用、您建议使用的直流块电容值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从理论上讲、您所需的时间可以比 TIDA-010054小10倍。 请确保您选择的电容值不会衰减100kHz 开关频率。 请运行仿真来证明它。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。