请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010054 您好!
我想知道为什么在转换器电路中使用直流块电容器。 我还想知道如何调整这些电容器的值。
谢谢、此致、
乌帕萨纳萨马
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道为什么在转换器电路中使用直流块电容器。 我还想知道如何调整这些电容器的值。
谢谢、此致、
乌帕萨纳萨马
您好!
需要使用直流块电容器来避免变压器出现的不平衡磁通密度、这将导致变压器磁饱和。 如果初级侧和次级侧保持50%的占空比、并且仅在初级侧和次级侧应用单相位移 、从而保持伏秒平衡、则转换器可以在没有直流块电容的情况下工作。 在多相移(占空比变化)的情况下、需要使用直流块电容来实现平衡的磁通密度。 否则、需要通过测量回路电流来实现磁通平衡控制环路。 直流块电容器的值是根据最大功率输出选择的、以减小电容器上的电流应力(这就是您看到多个电容器并联的原因)和开关频率。
此致
Lei