主题中讨论的其他器件:DRV8305、 MOTORWARE
你好
我使用 lab5b 在不断提高的最大电流限制水平下进行速度控制。
当最大电流限值 保持在15A (20A - 25A)以上时、在电机上施加特定的失速后、控制将被翻转。
由于 感应电阻为2 m Ω、我已将 USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A 和 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 分别更改为82.5A 和165A。
是否有任何需要调整的变量、以便不会影响控制(电机上施加堵转时、电机控制停止)。
P.S 我已经在电路板上测试了 Lab5a、对于7m Ω 感应电阻器、23A 也出现了同样的问题。 因此、对于 2m Ω 感应电阻器、我将 USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A 和 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 更改为82.5A 和165A、然后它正常工作。 电机控制没有停止。
但现在、即使在更改这些参数后、问题仍然存在、并且在15A 电流时发生。
我已经使用 lab2c 进行用户参数识别、它工作正常。
请帮助。
谢谢。