Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050017, LM73606, LM61480, TPS55288, LM5175
主题中讨论的其他器件: LM73606、 LM61480、 TPS55288、 LM5175
您好!
我正在设计 基于直流/直 流转换器的 TEC 控制器、与 TIDA-050017中报告的情况类似。 我想要求提供一些有关以下几点的信息。
1) 1)为此、我尝试识别 具有以下(一般)特性的2象限降压转换器:
-类型:降压/降压-升压/同步降压
-拉电流和灌电流均大于4.5A (2象限运行)
价格< 3美元
-输出电压范围:最小值为1V 至 12V
-首选外部电感器/内部开关 (转换器)
TI 是否提供了一些可能匹配的器件?
2) 2)我查看了 TI 产品、以了解是否可以找到具有足够灌电流能力的同步降压、从而能够反向 TEC 电流。 冷却期间所需的电流通常大于加热所需的电流、但我尝试确定一个在最大拉电流和灌电流能力之间实现充分平衡的组件。
2A)在这方面、据报告 LM61480和 LM73606分别具有-5.3A 和-5A 灌电流限制。 这些 IC 是否与规定的应用相匹配?
2B) TPS6307x 等器件是否能够处理拉电流和灌电流更大的问题? 例如 、TPS55288可能是备选器件、但数据表中未指定反向电流限制。
3) 3)我正在研究的另一种解决方案是使用 AD 中的 LT8714等4象限转换器、以便对单个输出进行双极调节。 TI 是否提供类似的解决方案?
感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、
DP