This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050017:采用同步降压的高电流双极 TEC 驱动器

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050017, LM73606, LM61480, TPS55288, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1044516/tida-050017-high-current-bipolar-tec-driver-using-synchronous-buck

器件型号:TIDA-050017
主题中讨论的其他器件: LM73606LM61480TPS55288LM5175

您好!  

我正在设计 基于直流/直 流转换器的 TEC 控制器、与 TIDA-050017中报告的情况类似。 我想要求提供一些有关以下几点的信息。

1) 1)为此、我尝试识别 具有以下(一般)特性的2象限降压转换器:

-类型:降压/降压-升压/同步降压

-拉电流和灌电流均大于4.5A (2象限运行)

价格< 3美元

-输出电压范围:最小值为1V 至 12V

-首选外部电感器/内部开关 (转换器)  

TI 是否提供了一些可能匹配的器件?

2) 2)我查看了 TI 产品、以了解是否可以找到具有足够灌电流能力的同步降压、从而能够反向 TEC 电流。 冷却期间所需的电流通常大于加热所需的电流、但我尝试确定一个在最大拉电流和灌电流能力之间实现充分平衡的组件。

 2A)在这方面、据报告 LM61480和 LM73606分别具有-5.3A 和-5A 灌电流限制。 这些 IC 是否与规定的应用相匹配?

 2B)  TPS6307x 等器件是否能够处理拉电流和灌电流更大的问题? 例如 、TPS55288可能是备选器件、但数据表中未指定反向电流限制。


3) 3)我正在研究的另一种解决方案是使用 AD 中的 LT8714等4象限转换器、以便对单个输出进行双极调节。 TI 是否提供类似的解决方案?

 

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

DP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 DP、

    您列出的转换器可能无法正常工作、因为 对于 LM61480 (8A)、器件的负电流限制可能高达-3.2A。

    LM73606可能会工作、因为典型的负电流限制为-6A、但如果可能、我会考虑稍微高一点的负电流限制。

    建议使用降压/升压转换器甚至降压控制器(可能是 LM21495)来实现您在应用中所需的灌电流能力。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    感谢您的回答。  

    您建议的 LM21495似乎不是 现有 的器件型号  

    此外,关于 第4点,您是否有任何产品可供建议?

    谢谢!

    此致、  

    DP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 DP、

    抱歉、这是一个拼写错误。 我想说 LM25149。 这是最近上市的 TI 较新的控制器之一。

    遗憾的是、我不太熟悉第4点提出的问题中的产品组合。 也许您可以将 LM5175作为起点。

    我建议为降压/升压团队打开另一个 E2E 帖子、以帮助指派合适的应用工程师来帮助您选择组件。

    此致、

    Jimmy