主题中讨论的其他器件: LM5160、 TPS2660、 TPS2663、 LM5146、 LM5145、 LM76005、 TPS54561
您好、先生、
我们希望 在70W 应用中使用 TIDA-03031设计。
您是否会帮助推荐另一种大型稳压器解决方案?
LM5160和 TPS2660的最大输出电流仅为2A、不符合要求。
谢谢你
Amos。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们希望 在70W 应用中使用 TIDA-03031设计。
您是否会帮助推荐另一种大型稳压器解决方案?
LM5160和 TPS2660的最大输出电流仅为2A、不符合要求。
谢谢你
Amos。
您好、Amos、
了解一下 LM5145作为控制器解决方案。 您可以对48V 输入使用60V FET。 查看数据表中的12V 设计示例以及 LM5146 EVM (12V/8A/400kHz)。
另一个选项是 LM76005 60V/5A 转换器(具有集成 FET)。 但是,这取决于环境温度和气流条件--从散热角度来看,控制器解决方案通常比转换器更有利。
此致、
Tim
你好、Tim
如果 LM5145 OVP 保护行为正在开启低侧 MOS、TPS2660 (电子保险丝)输出(24V)在正常运行时是否会通过降压低侧 MOS 对地短路?
LM5145和 LM5160是否具有相同的 OVP 行为?
我找到了另一种解决方案 TPS54561、OVP 行为是关断高侧 MOS。 低侧 MOS 也会关断吗?
TPS54561 OVP => 当 OVP 比较器被激活时、高侧 MOSFET 被关闭并保持关闭状态、直到输出电压低于所需输出电压的106%。
谢谢你
Amos
你好、Tim
TIDA-03031: 在19.2V 至28.8V 输入的正常运行情况下、降压稳压器输出始终高于调节电压、因此禁用开关。、
LM5160 "禁用开关"是否意味着高侧/低侧 MOS 都关断?
如果在 TIDA-03031参考设计中将 LM5160替换为不同的降压稳压器、我们会担心会产生任何影响。
对于 LM5145和 LM76005、您需要注意的是
'如果 FB 电压变为高电平、环路会根据需要打开低侧 FET、从而响应将 VOUT 拉低的情况。'
外部电压源(24V)是否会导致 LM5145和 LM76005低侧 MOS 损坏? 如果 FB 电压一直为高电平、低侧 MOS 始终导通。
对于 TPS54561:
TPS54561 在 SW 和 GND 之间包含一个 MOS 和一个二极管。 它是否用于在过压发生时进行输出电压放电?
我们的问题是 连接到 TPS54561输出的外部较高电压源(24V)可能会导致 MOS 和二极管损坏。 或者存在流经 MOS 和二极管的电流泄漏。