This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03031:适用于70W 应用的电源备份解决方案

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-03031, LM5160, TPS2660, TPS2663, LM5146, LM5145, LM76005, TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1041277/tida-03031-power-backup-solution-for-70w-application

器件型号:TIDA-03031
主题中讨论的其他器件: LM5160TPS2660TPS2663LM5146LM5145LM76005TPS54561

您好、先生、

我们希望 在70W 应用中使用 TIDA-03031设计。

您是否会帮助推荐另一种大型稳压器解决方案?

LM5160和 TPS2660的最大输出电流仅为2A、不符合要求。

谢谢你

Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    对于高电流设计、请考虑使用 TPS2663。

    您能否分享您的系统和产品的详细信息  

    此致、

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我们的产品是基于 x86的 PAC 系统,下面是简单的方框图。  

    第一个 DC/DC 级为 SYSTAM 提供12V 主电源。

    如果 PAC 系统接收到24_Vin_FLT#、系统启动内存备份和系统关闭过程。

    您是否会帮助推荐48V 至17V@5A 大容量直流/直 流解决方案? LM5160的最大输出电流仅为2A

    谢谢你

    Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    感谢您提供详细信息。

    我已经将此主题分配给了能够在降压转换器解决方案方面提供帮助的团队。 相应的工程师将会回来。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    了解一下 LM5145作为控制器解决方案。 您可以对48V 输入使用60V FET。 查看数据表中的12V 设计示例以及 LM5146 EVM (12V/8A/400kHz)。

    另一个选项是 LM76005 60V/5A 转换器(具有集成 FET)。 但是,这取决于环境温度和气流条件--从散热角度来看,控制器解决方案通常比转换器更有利。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    LM5145和 LM76005是否在输出 OVP 条件下均禁用、并在 OVP 条件清除时自动重启?

    谢谢你

    Amos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    如果 FB 电压变为高电平、环路会根据需要打开低侧 FET、从而响应将 VOUT 拉低的情况。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    如果 LM5145 OVP 保护行为正在开启低侧 MOS、TPS2660 (电子保险丝)输出(24V)在正常运行时是否会通过降压低侧 MOS 对地短路?

    LM5145和 LM5160是否具有相同的 OVP 行为?  

    我找到了另一种解决方案 TPS54561、OVP 行为是关断高侧 MOS。 低侧 MOS 也会关断吗?

    TPS54561 OVP => 当 OVP 比较器被激活时、高侧 MOSFET 被关闭并保持关闭状态、直到输出电压低于所需输出电压的106%。

    谢谢你

    Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54561是一款非同步转换器、此转换器具有一个二极管而非低侧 FET、所以它没有办法主动下拉输出。

    请注意、如果低侧 FET 导通、则不会直接将输出拉低、因为降压电感器是串联的。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    TIDA-03031: 在19.2V 至28.8V 输入的正常运行情况下、降压稳压器输出始终高于调节电压、因此禁用开关。、  

    LM5160 "禁用开关"是否意味着高侧/低侧 MOS 都关断?

     如果在 TIDA-03031参考设计中将 LM5160替换为不同的降压稳压器、我们会担心会产生任何影响。

    对于  LM5145和 LM76005、您需要注意的是  

    '如果 FB 电压变为高电平、环路会根据需要打开低侧 FET、从而响应将 VOUT 拉低的情况。'

    外部电压源(24V)是否会导致 LM5145和 LM76005低侧 MOS 损坏? 如果 FB 电压一直为高电平、低侧 MOS 始终导通。

     

    对于 TPS54561:

    TPS54561 在 SW 和 GND 之间包含一个 MOS 和一个二极管。 它是否用于在过压发生时进行输出电压放电?

    我们的问题是 连接到 TPS54561输出的外部较高电压源(24V)可能会导致 MOS 和二极管损坏。 或者存在流经 MOS 和二极管的电流泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    是的、"禁用开关"通常意味着两个 FET 都关闭。

    如果环路响应输出 OVP、则功率级应受负电流限制保护。 请使用适用的 EVM 验证您的应用中的操作。

    此致、

    Tim