This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00774:TIDA-00774定制

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01485, MSP-FET, MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1014574/tida-00774-tida-00774-customisation

器件型号:TIDA-00774
主题中讨论的其他器件:TIDA-01485MSP-FETMSP430F5132

你好  
我 contrôler 使用36V 电池操作该 Δ I、以运行电动踏板车电机。 我的节气门将我设置一个霍尔效应传感器、而不是电位计。

请提供一些有关直流/直流电压转换器 R 和 C 值、参考电压电路以及如何将节气门中的霍尔传感器连接到控制器的指导。

我还想添加踏板车开关(发动机防盗锁止系统)

感谢您帮助我自定义此控制器以运行我的500W 电机

Vikram