This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:UCC256402A

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1137239/tida-010015-ucc256402a

器件型号:TIDA-010015

您好!

我们将 TIDA-010015设计用于500W 电源设计。

我们使用 LLC IC UCC256402A。

我们面临的问题如下

1) 1)当我们步进0A 至10A、然后单元重新启动时、可能会发生瞬态响应。

2)高于24*15A= 360W 设备在通电1或2分钟后重新启动。 在 LLC IC 损坏(VCC 引脚)上持续5至10分钟后的15A 电流。

在230VAC 24VDC*15A 时低于某个波形

设计计算器。

您能帮助我们解决这个问题吗?

Vivek

e2e.ti.com/.../5554.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    感谢您提供的详细信息、我已通知我们的设计人员、并希望他在1-2天内提供反馈。  

    谢谢。

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    首先,确保您的电路板上的所有参数都与计算器中的建议值相同或接近,在查看您的计算器后,我发现 BW 引脚分压电阻器和 LL/SS 引脚分压电阻器有一些特殊的差异。

    在您所附的波形中,我没有发现任何异常,因为5~10分钟烧伤后的损坏问题,您是否监控了 MOSFET 等关键组件的温度, 和捕获发生故障时的波形,使用 VOUT 触发事件,捕获 半桥中节点电压和谐振电流。

    谢谢。